This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556096/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们正在研究 USB 示例 usb_serial_dev_1。在调试工程时、我收到了器件描述符失败请求、因此任何人都可以帮助我解决这个问题、我对此字段不熟悉、因此...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您使用的是哪块电路板? 另外、告诉我您所使用的 C2000Ware 和 CCS 版本吗?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用的是定制板   

    CCS 版本为 版本:20.2.0.12__1.8.0

    C2000Ware 版本:5.05

    VBUS 会意外连接到 3.3V 电压 、如果您可以解决此问题、会有所帮助  

    此致  

    Sachin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin

    您可以查看  SetupAPI.dev.log 、默认情况下、它位于 Windows INF 文件目录 (%SystemRoot%inf) 中、以检查设备枚举期间报告的任何错误。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们能够解决这个问题。