This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:在 F280013x/F28E12x 上有 3 次低侧电流检测和重建?

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560001/f28e120sc-3x-low-side-current-sensing-and-reconstruction-on-f280013x-f28e12x

部件号:F28E120SC
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

我们是否有任何关于 F280013x/F28E12x 低侧电流检测和重建的应用手册/参考设计/示例代码?

如本应用手册所述。

https://www.ti.com/cn/lit/an/zhcaa13/zhcaa13.pdf?ts = 1756726609780&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以为您提供一些资源。

    1. 适用于单分流器、双分流器和三分流器 FOC 逆变器且稳定时间小于 1-μs 的电流检测参考设计:不过、主要介绍的是单分流器检测
    2. 您可以参考 C2000 MCSDK 工程: C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tida_010265_wminv
      1. 支持具有过调制(MOTOR1_OVM 预定义)的单分流器和三分流器
      2. OVM 例程包含 SVGENCURRENT_RunRegenCurrent() 函数

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、

    另一个参考。 请参阅以下文档中的“is08_overmodulation–空间矢量过调制“:

    C:\ti\c2000\Control_SDK_5_04_00_00\solutions\common\sensorless_foc\docs\labs\MotorControl Ware_Motor Guide.pdf

    e2e.ti.com/.../1263.MotorControl-SDK-InstaSPIN-Lab-Guide.pdf

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    用户研究了我们的单分流器解决方案。

    但在这篇文章中、他问的是在由于低侧使用而不是 PWM 调制而使用 3 个分流器时重建电流的方法。

    我们是否有这种参考设计/应用手册/指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    是的、我提供的过调制参考资料中对此进行了介绍。 使用占空比接近 100%的 OVM 时、必须重建电流。

    此致、

    Kevin