This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:HV 电机 R1P1

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, MOTORWARE, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560412/tmdshvmtrinspin-hv-motor-r1p1

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE、C2000WARE

工具/软件:

我是否知道如何说明 与电机的连接以及如何初始化电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在 MCSDK 中找到适用于较新的第 3 代 C2000 的文档。 较旧的 Motorware SDK 将具有类似的内容、但适用于较旧的 Gen2 C2000。

    C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tmdshvmtrinspin\docs Ware_Motor

    此致、

    Kevin