This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:在没有 PHY 的情况下将 EtherCAT MAC 连接到 MAC

Guru**** 3023450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560328/tms320f28p650dh-ethercat-mac-to-mac-connection-without-phy

器件型号:TMS320F28P650DH


工具/软件:

尊敬的 Champs:

客户可以在没有 PHY 的情况下连接 F28P65x EtherCAT 吗?

他们希望通过直接连接 MII/RMII 信号来移除 PHY。

如果可能、请告诉我示例工程或参考指南。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TED:

    不建议为 EtherCAT 使用 MII 到 MII 连接、因为不清楚在没有 MDIO 的情况下、链路检测和端口状态管理等功能是如何工作的、这在 EtherCAT 中至关重要。 由于通信延迟降低(由于缺少 PHY)、还存在额外的风险