This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:can't 使用 CCS 20.2.0 创建 TMS320F28377S 的新工程

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556371/tms320f28377s-can-t-create-new-project-of-tms320f28377s-with-ccs-20-2-0

器件型号:TMS320F28377S
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

它无法使用 CCS 20.20 创建 TMS320F28377S 的新工程、如下所示。

1.选择“文件->创建新项目“

2.选择“F28377S"</s>“

3.选择“创建“,然后发生。

4.选择“下载并安装“和“我已阅读并同意“

5.选择“安装“,然后开始“安装“

6.选择“安装 — 完成“后的“关闭“,然后发生。

7.选择“导入“,然后出现错误消息。

8.如果选择“重试“、  则重复执行步骤 1 至 7。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议您现在已安装 SDK、导入一个空 CCS 工程。 这将是最简单的入门方法。

    这里有一个包含更多信息的链接。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试在 C2000Ware SDK 中导入空工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但它看起来像盲目而不是空虚。 但它是空的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够集成您的代码? 您是导入 LED 闪烁还是 empty_project?

    请查看器件的 empty_project 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是写在“空“,而是“闪烁“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您使用 driverlib 等效版本、它严格来说是空工程。 我可以确认您提到的错误命名。 我将报告此内容以进行更新。

    忽略这个问题。 导入工程后、可以随意重命名为合适的工程。 主应用程序确实是一个空应用程序。

    此致、

    Ozino