This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:闪存 API 错误#40_TMS320F2812PGFA

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561020/tms320f2812-flash-api-error-40_tms320f2812pgfa

器件型号:TMS320F2812


工具/软件:

我们使用 TMS320F2812PGFA、并在组装后、在运行测试过程中确认某些数量的以下消息。

我们应该如何确定问题是什么?

闪存 API 错误#40:

验证操作失败。

第一次失败地址= 0X003DA566

预期数据= 0X0646

实际数据= 0X060d

请给我们一些建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、实际数据位 6 将被清除 (0 )、而不是被擦除 (1) 状态。  由于该位为 0、因此首先必须擦除它(整个扇区将必须进行擦除)。

    执行擦除算法后、它是否正确通过/完成?  这就是所有字都是 0xFFFFFFFF 吗?

    如果该操作仅在编程后失败、即该位被擦除并意外清除、我建议检查时钟/PLL 设置是否与 API 头文件中列出的设置匹配。

    此致、

    Matthew