This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:关于 eQEP-QDECCTL.QIDIRE、我与该位感到困惑。

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559736/tms320f28p650dk-about-eqep_qdecctl-qidire-i-am-confused-with-this-bit

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

你好专家,愿你有一个美好的一天!

以下是有关此位的一些问题:  

该位在寄存器中的功能是什么?

2.in F28E12x 勘误表 (sprz579)、其显示:在使用 PCRM = 0 的配置时、如果索引输入处于活动状态时方向发生变化、则位置计数器 (QPOSCNT) 可能会错误地复位、从而导致计数器值发生意外变化。 这样可能会与位置计数器的预期值相差多达±4 个计数、并随后意外设置错误标志。

两个芯片是否有相同的错误?

3.“ 当索引输入处于活动状态时“的含义是什么、这是索引的有效边沿(由 QDECCTL.QIP 选择)吗?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“667350" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559736/tms320f28p650dk-about-eqep_qdecctl-qidire-i-am-confused-with-this-bit

    2.in F28E12x 勘误表 (sprz579)、其显示:在使用 PCRM = 0 的配置时、如果索引输入处于活动状态时方向发生变化、则位置计数器 (QPOSCNT) 可能会错误地复位、从而导致计数器值发生意外变化。 这样可能会与位置计数器的预期值相差多达±4 个计数、并随后意外设置错误标志。

    两个芯片是否有相同的错误?

    [/报价]

    否、两个芯片不存在相同的错误、我将提交一个请求单以在我们的 F28E12x 器件中进行更新。 我向我们的团队确认、此错误已针对 F2838x 器件及更高版本修复。

    无需担心这个问题。 为混淆而道歉。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分

      索引输入激活时“的含义是什么?这是索引的有效边沿(由 QDECCTL.QIP 选择)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    和  当索引输入处于活动状态时“的含义是什么、这是索引的有效边缘(由 QDECCTL.QIP 选择)

    没错。

    此致、

    Ryan Ma