This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:内部 VDD 精度

Guru**** 2929450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557681/tms320f28p550sj-internal-vdd-accuracy

器件型号:TMS320F28P550SJ


工具/软件:

尊敬的 Champs:

此问题适用于 F28P550SJ 和 F28P650DK。

现在、随着温度变化、客户需要确认内部 VDD 1.2V 的精度数据。  我们能否提供这条准确度 — 温度曲线?

或者、我们能否帮助客户确认这两款器件在–40°C、25°C 和 80°C 处的 VDD 1.2V 精度? 谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Champs:

    是否有任何更新? 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    我们只能保证在器件的工作条件下 VREG 输出将满足器件的最小/最大要求。  我们不为此输出提供硬性限制或温度曲线。

    您能提供一些关于客户问题的更多背景信息吗?

    此致、

    Matthew