This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:C2000 Gang 编程器的动态链接库。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1557891/tms320f2800137-dynamic-link-library-for-c2000-gang-programmer

器件型号:TMS320F2800137
主题:C2000-GANG 中讨论的其他器件

工具/软件:

客户希望开发自己的 GUI、通过使用 C2000 Gang 编程器的动态链接库来控制 C2000 Gang 编程器。  

他们想 知道是否 有 TI 中文版本的用户手册 (spruhs0c)、以及 TI 是否有关于如何使用 动态链接库的示例固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我发现、此文档以英语列出为 SPRUHS0、目前它尚未发布(可能是由于 Gang 编程器更新而删除的项目)。可以在以下位置找到该指南中的示例:

    C:\Program Files\C2000-GANG Texas Instruments \examples\C_Applications_C2000_DLL

    可以就此文档用法咨询团队。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、  

    没有中文翻译,我知道,正如查尔斯提到,它不再在 TI.com 上。  示例应在上述路径中、以供客户查看正确的使用情况。

    此致、

    Matthew