This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:未检测到 DP83822I 链路

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556703/tms320f28388d-dp83822i-link-is-not-detected

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

我在 tms320f28388d 控制卡上安装并测试了 C2000 示例 (ethernet_c28x_config、ethernet_ex7_transport_section_doffload)。

我在将路由器连接到 LAN 电缆时对其进行了测试、但即使初始化完成后、以太网链路 LED 指示灯也不会亮起。 在此状态下、我读取 PHY 寄存器、其为 BMCR=0x3100、BMSR=0x7849、PHYSTS=0x0002。 我想知道为什么无法识别链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 

    您能提供更多细节吗-
     您使用的是哪个 SDK 版本?
     您尝试的示例是什么?
    您的测试设置是什么?

    此致、
    Pradeep