This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:CCS 报告 RAM 超出范围问题、但 RAM 部分仍然为空

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560868/tms320f28p559sj-q1-ccs-reports-the-ram-out-of-range-issue-but-the-ram-sections-still-empty

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1


工具/软件:

您好专家

客户报告了 CCS 报告“程序无法放入可用内存中、或该段包含...“的调用点的问题

但仍有很多 RAM LET 未使用、如控制台中所示:

您还可以看到客户将 RAMGS0 与 RAMGS3 和 RAMLS9/5/6/7/8/2/4 组合在一起的.cmd 文件、分别用于、BBS 和.data。

 

问题包括:

设置是否有问题?

是否有可帮助客户 提高 RAM 使用率的指南?  

谢谢

Joe