This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法在 C2000WARE 6.0 regd 中找到 F28379D 中 MCU 信号检测的基本演示文件。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560867/tms320f28379d-unable-to-find-the-basic-demo-file-for-mcu-signal-sight-in-f28379d-in-c2000ware-6-0-regd

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

继续下面链接中的问题

 关于:TMS320F28379D:在 CCS 20.2 中将图形数据(整数或浮点)导出到 CSV 的过程 

1) 我已开始阅读为 MCU Signal Sight 工具提供的文档。 在(MCU Signal Sight 工具 pdf 的第 2.1 节)中、我们也可以下载独立版本、但我无法找到名为 MCU Signal Sight 工具的独立版本。 从何处查找独立版本?

2) 文档(下面的 pic) 中)中告知在 C2000Ware 中查找示例、但我在 f28379D 中找不到任何涉及名称传输的内容(我使用的是 C2000WARE 6_00_00_00)。  

3) 当我在调试模式下运行 LaunchXL 中的程序时,我看不到任何 View -> plugins 的选项(当然,我正在 RAM 中运行自己的自定义 ADC 程序)。

4) 我不确定如何开始使用 MUC 信号检测工具。 您能 介绍一下如何开始使用 MCU Signal Sight 工具。

谢谢你

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijay:

    我们的 SDK 自动化不支持 F28379D 器件。 理论上、信号检测示例应该适用于 F28379D、因为它仅使用 CPU + SCI 外设、但我们在 SDK 中没有该示例。 需要从另一个器件移植它、如 F2838x 或 F28004x。

    我们仍在努力为此工具设置产品页面、 因此很快就会提供该工具、您可以从此处下载独立工具。  

    此致、

    彼得