This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:外部硅 MOSFET 的直流下电上电测试设置

Guru**** 2519760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559687/launchxl-f28379d-dc-power-cycling-test-setup-for-external-silicon-mosfet

器件型号:LAUNCHXL-F28379D


工具/软件:

您好、TI 员工:

我想在使用 MCU 或 FPGA 进行直流上电下、在外部针对单个功率器件 MOSFET 实现 VDS 电压检测和 Id 电流检测。 目前正在寻找现有的电路板设计示例。 TI Launchel-FC8379D+Boostpack。 您认为我是否有幸在进行一些更改后使用这两项命令来获取 VDS 电压和 ID 电流信息? 或者、您知道其他现有的解决方案吗? 谢谢、

Harris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harris、

    您能否提供更多有关您尝试实现和测试的目标的信息?

    1. 您希望如何在系统中使用 F2837x 器件? 您会使用哪些外设?
      1. PWM? 信噪比? 等等...
    2.  您在考虑什么 Boostpack?

    此致、

    Kevin