This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:启用 DCSM 功能后无法加载文件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554336/tms320f28p650dk-cannot-load-files-after-enable-dcsm-function

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、  

我的 CCS 版本为 12.7.1、启用 DCSM 功能后、它可以连接到 CCS、但当我尝试加载新固件时、它将成功擦除但加载失败、相关警告如下所示

我尝试取消选中以下设置、但没有任何帮助。  

删除 GEL 文件时、程序加载成功。 不过、我必须同时对 CPU1 和 CPU2 执行此操作、这非常复杂。 您能帮我了解为什么会发生这种情况吗? GEL 文件已附加。
e2e.ti.com/.../f28p65x_5F00_cpu1.gele2e.ti.com/.../f28p65x_5F00_cpu2.gel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    该线程已分配给专家。 由于专家目前在办公室外、请预计回复会略有延迟。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    GEL 文件可能具有一个使用默认 DCSM 密码或您在片上闪存工具 GUI 中靠近 DCSM 解锁选项手动输入的任何密码来调用 CSM_Unlock 函数。

    如果要包含 GEL 文件、您可能需要手动编辑 CSM_Unlock 函数以使用自定义密码;如果 CSM_Unlock 函数从 GUI 中获取密码值、则在片上闪存工具中输入自定义密码。

    谢谢您、

    Luke