This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388D 当与 ICE 连接时、CCS 中的 SDFM 寄存器值未更新

Guru**** 2521190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1555616/tms320f28388d-f28388d-sdfm-register-values-not-updating-in-ccs-when-connected-with-ice

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

我的客户使用 F28388D 器件、并观察到在 CCS 中进行调试时 SDFM 寄存器存在问题。

a.当他将 CCS 与 ICE (JTEG) 连接起来时、中的值  Sdfm1Regs.SDDATA1.bit.DATA32HI  和  Sdfm1Regs.SDDATA2.bit.DATA32HI  不会更新、但当他在未连接 ICE 的情况下运行代码时、这些值可以正常更新。

这是否与 CCS/JTAG 设置相关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    这很可能是一个调试/可见性问题、而不是 SDFM 故障。 您能否确保启用“Real-time Mode + Continuous refresh“?

    此外、请注意、许多外设(如 EPWM)具有可实现“挂起时自由运行“的空闲位、但 SDFM 不具有。 如果遇到断点或按“暂停“、SDFM 数据路径将停止更新、最后的值将出现在 SDDATAx 中、直到您恢复。 因此、在程序运行时观察 SDFM、而不是在断点处观察。

    您还可以尝试 Watch 或 Memory Browser。 使用 Sdfm1Regs.SDDATA1.all(或.u32)、或读取具备 32 位访问权限的 Memory Browser 中的 32 位地址。 在实时更新过程中、仅查看.bit.DATA32HI 可能会造成误导。

    请告诉我这样是否解决了问题。 如果您在以实时模式+持续刷新运行时仍然没有看到更新、请分享:CCS 版本、gel/ccxml 目标配置、以及一个显示如何配置 SDFM +从中读取 SDDATAx 的最小代码片段。  

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    当在 ICE 下运行代码而没有设置断点时(程序继续运行)、即使电流流入、从 Sdfm1Regs 寄存器读取的值也不会改变。

    她认为这可能与启用“实时模式+持续刷新“无关。

    如果还有其他可能的原因、请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    Clark Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clark、

    感谢您提供更多详细信息。 如果程序正在运行(无断点)且 Sdfm1Regs.SDDATAx 在 CCS 中仍然显示为静态、这通常指向可见性/时钟或读取方法问题、而不是 SDFM 硬件故障。 请尝试 读取完整的 32 位 SDDATA 寄存器(Sdfm1Regs.SDDATA1.all 或通过具有 32 位访问权限的内存浏览器)、而不是仅读取.bit.DATA32HI。 在实时更新期间读取一个半字可能会产生误导、看起来像是“卡住“。

    此外,如果您从 ePWM 派生 SDx_C ,请确保 TBCLKSYNC 已启用,且使用的每个 ePWM 均设置为 FREE_SOFT = 2(暂停时为自由运行)。 否则、连接调试器或短暂停止可以停止时钟链、并且 SDFM 输出将冻结在最后一个值。  

    如果在上述内容之后仍然没有移动、请分享最小 CCS 版本和目标配置 (ccxml)、这样我们就可以重现并深入挖掘。

    此致、
    Masoud