This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:在新的 LaunchPad 上刷写我的二进制文件

Guru**** 2519760 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P55X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559091/launchxl-f28p55x-flashing-my-binary-on-a-new-launch-pad

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我 想测试一个新的 LAUNCHXL-F28P55X。  我曾尝试从 RAM 和闪存运行一个示例。  RAM 选项运行良好、但闪存没有。   

当我尝试 将二进制文件加载到 LaunchPad 闪存时收到这个错误消息。  消息如下:

这是不寻常的和奇怪的。  我怎么能解决这个问题,因为我已经尝试解决它,但我不能。  似乎它与链接器命令文件有关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有人在那里帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    对延迟的回复表示歉意。 您使用的是哪个版本的 CCS?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    谢谢。   

    我使用版本 12.6 和 C2000ware 版本 6。

    我也尝试了 CCS 版本 20.2、但也无法将 LaunchPad 设置为调试模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我尝试刷写电路板时从 CCS20.2 收到的错误消息的快照。  用于调试的链接器命令文件和闪存都不能使 LaunchPad 运行。  快照如下:

    我如何才能最好地继续。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请确保您在目标配置文件 (*。ccxml) 中使用 cJTAG(2 引脚)。 F28P55x LaunchPad 仅支持 cJTAG、而不支持 4 引脚 JTAG。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    谢谢你。  我想尝试一下、今天给您一个更新。

    我想这是针对 CCS 20.0 版的回复、该版本基于新的 eclipse theia 框架。   

    您是否能够重现 CCS12.6 版本的行为?  为此、当我在 RAM 上运行代码时、代码在 LaunchPad 上运行、但当我要在闪存存储器上运行代码时不起作用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这 在所有版本的 CCS 中都很常见、因为 cJTAG 是 LaunchPad 板载 XDS110 的默认配置。  

    资料来源: https://www.ti.com/lit/ug/sprujc0/sprujc0.pdf

    F28P55x LaunchPad 的 cJTAG 配置可在 C2000Ware 中找到: “C2000Ware_X_XX_XX_XX\device_support\f28p55x\common\targetConfigs\TMS320F28P550SJ9_LaunchPad.ccxml"</s>“

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    我已经检查了 CCS 12.6 版本的.ccxml 文件。  似乎是正确的。  快照如下:

    正如我所说的、我可以在写入 RAM 时刷写示例代码、但当我要写入闪存时、这不起作用。

    请说明问题在哪里。

    我会检查 CCS 20.2 的配置并返回给您。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    ccxml 在 CCS v12.6 中看起来是正确的、请确保在 v20.2 中使用相同的代码

    您 现在收到的是数据验证错误还是 JTAG 错误 2131 消息?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我从 v20.2 得到的错误。

    其下方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    我检查了 v12.6。  

    但当我要写入闪存时、仍然无法对其进行调试。


    快照如下:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    CCS 12.6 不支持此器件、因此您看到此错误。 要获得完整的功能、请至少使用版本 12.8.1、最好使用 CCS 20。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我在 v20.2 屏幕截图中看不到 JTAG 模式。 您是否使用 cJTAG?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  是的、在将 cJTAG 设置为 2 个引脚后、它现在适用于版本 20.2、但我尚未使 v12.6 正常工作

    我该如何解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 userid=“618001" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559091/launchxl-f28p55x-flashing-my-binary-on-a-new-launch-pad/6009355 ]CCS 12.6 不支持此器件、这就是您看到此错误的原因。 要获得完整功能、请至少使用版本 12.8.1、最好是使用 CCS 20。

    请参阅上文 Alex 的答复。  

    此致、

    马特