This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CLA 指针问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559822/tms320f280039c-cla-pointer-questions

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

尊敬的 Champs:

这种操作是否可行?:在 CPU 的闪存中定义变量、然后在 CpuToClaRam 中定义一个指向该变量的指针、让 CLA 通过该指针读取该变量的值?

谢谢!

 

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:  

    我认为、只要变量和指针能够访问共享 RAM、CLA 和 CPU 就能够进行读取和写入。 请尝试一下、如果您在使其正常运行时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Ozino