This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:最小 ePWM 脉冲 20ns 的含义

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560158/tms320f28p650dk-meaning-of-minimum-epwm-pulse-20-ns

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

尊敬的 Champs:

我向我们的客户询问这个问题。

在 TRM 中、

https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28p650dk

在 ePWM 规范“脉冲持续时间、PWMx 输出高电平/低电平“中、显示为 20ns。

当 EPWM 处于 200MHz (5ns) 时、这意味着:

1.如果用户使用 EPWM 向上计数并设置动作限定器:ZRO 高电平、CAU 低电平。 如果 CAU = 1、2、3 或 4、则输出占空比将始终为 20ns。

我的理解是否正确?

2.如上所述、如果 CAU = 5、则输出占空比可以为 25ns。

我的理解是否正确?

3.这个 20ns 的最小值也存在于 P55x 等其他器件中、因此使用的 EPWM 时钟无关紧要、F28P65x 和 P55x 上的最小占空比只能为 20ns。

我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 ePWM 规范“脉冲持续时间、PWMx 输出高电平/低电平“中、它为 20ns。

    您好、

    上述情况意味着 PWM 频率最大值为 (1/20ns)= 50MHz

    谢谢