This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:编译器 6.1.6

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559969/tms320f2808-compiler-6-1-6

器件型号:TMS320F2808


工具/软件:

是否可以在 Code Composer Studio 20.2 中使用编译器 6.1.6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Massimo:

    可以在较新版本的 CCS 中安装较旧的编译器。 但是请注意、 您的目标 CCS 版本可能支持正在使用的器件。 要安装较旧版本、请导航至 File -> Preferences -> Code Composer Studio Settings。 选择 Compiler 选项卡。 下载您选择的编译器、并确保已将编译器安装在顶部窗口中列出的目录之一。 请参阅下图。  

    安装后、点击“refresh"按钮“按钮、让 CCS 自动扫描并检测编译器的位置。

    请注意、我建议您使用与 CCS v20 关联的所提供编译器。 如果希望使用具有必要器件支持的旧版编译器、您将需要下载支持相关编译器和器件的旧版本 CCS。

    此致、

    Ozino