This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:散热器设计内部裸片图

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556663/tms320f280049c-q1-internal-die-diagram-for-heat-sink-design

器件型号:TMS320F280049C-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

我们能否为客户提供内部裸片图? 用于芯片散热器设计。

或者我们是否有任何文档可以让他们进行 芯片散热器设计?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我已经联系了此设备的专家、请给他们一些时间、以便他们回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    对此有任何更新?

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    为什么客户需要裸片图来设计散热器?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    它们需要知道高温的位置和低温的位置、然后可以设计用于结构散热。

    如果我们可以给他们的模具图,他们可以知道哪里会有高温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Shuqing、裸片映射被视为专有信息、不与客户共享。  C2000 器件通常不需要散热器、因为通过焊接到 PCB 的引线进行散热通常就足够了。  此外、我看到其他器件的散热器设计在整个器件上均匀一致。

    下面是一个 TI 应用手册、可能会有所帮助: http://www.ti.com/lit/an/snva419c/snva419c.pdf 

    如果客户对散热有主要担忧、他们可以在运行应用代码和进行相应设计时使用热像仪来发现热点的位置。