This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:SPI 外部环回 RX ISR 从不触发

Guru**** 2767405 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560678/tmdscncd28p55x-spi-external-loopback-rx-isr-never-triggered

器件型号:TMDSCNCD28P55X
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK、

工具/软件:

您好、

我尝试运行 spi_ex4_external_loopback_fifo_interrupt 示例、其中我将 SPI-A 与 TMDSHSECDOCK 一起连接到 TMDSCNCD28P55X 上的 SPI-B。  

该示例会在 SPI-B 上生成 TX 中断、但从未触发 SPI-A 上的中断 (spiaRxFIFOISR)。  

接线使用以下部件完成:
SPI 外设
SPI-A : POCO : GPIO16
SPI-A : POCI :  GPIO17
SPI-A : CLK :   GPIO68
SPI-A  : PTE :   GPIO69
SPI 控制器
SPI-B:POCO:GPIO60
SPI-B:POCI:  GPIO25
SPI-B : CLK :    GPIO26
SPI-B : Pte :   GPIO27
而这些导线是:
SPI-A:POCO <-> SPI-B :POCI  
SPI-A:POCI  <-> SPI-B :POCO
SPI-A:CLK  <-> SPI-B :CLK
SPI-A:Pte  <-> SPI-B :Pte
在编译标志中、我还添加了 REV_ID=1。
您是否知道问题可能是什么?
提前感谢您的支持。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    需要将 (2) 个 POCI 相互连接。 与 Picos、CLK 和 PTE 相同。 您还可以确认 GPIO 已根据 controlCARD 原理图配置 、并在示例本身中进行了相同的配置。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 “POCI/OS" 连接“连接直接起作用。