This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:SysConfig 中的 MCAN 扩展 ID 过滤器元素

Guru**** 2931730 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1528198/tms320f28p550sj-mcan-extended-id-filter-elements-in-sysconfig

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

MCAN 配置复杂且 SysConfig 很有用、因此用户希望使用 SysConfig 进行初始化。

现在、我们要确认 最新的 SysConfig 中是否提供了 MCAN 扩展 ID 过滤器元素设置?

从上一篇文章,似乎这已经讨论了 6 个月前。

如果没有、何时可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huang Wayne、

    很抱歉延迟回复、我需要与 C28 团队合作添加请求的功能、并让您随时了解时间表。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、

    对于即将发布或未来的版本、是否有任何有关此 SysConfig 功能的新闻?

    谢谢、

    Jason