This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:RDC 模块查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560217/lp-am263p-rdc-module-queries

器件型号:LP-AM263P


工具/软件:

团队、

您能否帮助我们解决有关 AM263P 中 RDC 模块的以下问题?

  1. MCU 的 RDC 输入应该是单端或差分输入?我们是否可以连接放大的 RDC 单
    是否已结束 SIN 和 COS 输出发送到 RDC 块? 是否此处提到了接口电路 (AM2632P
    TRM) 通过放大差分输入来提供差分输出?
  2.  是否有任何可与 LP-AM263P 连接的单独 RDC EVK 和 Booster Pack 板
    LaunchPad? 由于 LP-AM263P 中使用的 MCU 是非旋转变压器封装。

此致、

Madhurya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhurya:

    请在下面找到我的答复

    MCU 的 RDC 输入应为单端或差分输入?我们是否可以连接放大的 RDC 单端
    是否已结束 SIN 和 COS 输出发送到 RDC 块? 是否此处提到了接口电路 (AM2632P
    TRM) 通过放大差分输入来提供差分输出?

    AM263P 中的 RDC 可以接受单端和差分输入。    更多详细信息、请参阅 AM263Px Sitara 微控制器技术参考手册第 7.5.3.2.2.1.1 序列发生器和 RDC 工作模式(修订版 D)节。 需要使用外部模拟前端来确保正弦和余弦输入与 AM263P RDC 的最大输入电平匹配。

     是否有任何单独的 RDC EVK 和 Booster Pack 板可用于与 LP-AM263P 连接
    LaunchPad? 由于 LP-AM263P 中使用的 MCU 是非旋转变压器封装。[/报价]

    对于 AM263P-ZCZ-S 封装、请参阅 EVM TMDSCNCD263P

    没有用于旋转变压器评估的 BoosterPack 或 LaunchPad。

    谢谢、
    Tejas Kulakarni