This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:目前未安装产品 C2000WARE v0.0、也未提供兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560421/launchxl-f28p55x-product-c2000ware-v0-0-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available-please-install-this-product-or-a-compatible-version

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我已安装 CCS V20.2.0.、并已 在 C:\ti\c2000 文件夹中安装了 C2000Power_SDK_5_02_01_00 Ware_Digital。  

现在、当我尝试从链接“C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital:Power_SDK_5_02_01_00\c2000ware\driverlib\f28p55x\examples\led“导入 LED 项目时、我在 IDE 中收到了上述错误。  

如果需要安装任何其他 SDK、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请检查 CCS 是否能够发现已安装的 SDK。  

    为此、您可以打开 Code Composer Studio 设置并浏览到“产品“选项卡、具体请参阅下面的快照

    此致

    Siddharth