Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我想使用 SysConfig 来配置 GPIO、CLB-XBAR 和输出 XBAR CPU2 。
但是、在 CPU2 上下文中工作时、这些输入和输出在 SysConfig UI 中似乎不可用或不可见。
CPU2 是否支持此功能、或者是否需要设置这些配置 手动在代码中(在 SysConfig 之外) ?
提前感谢您的支持。
此致、
Wilko
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
工具/软件:
您好:
我想使用 SysConfig 来配置 GPIO、CLB-XBAR 和输出 XBAR CPU2 。
但是、在 CPU2 上下文中工作时、这些输入和输出在 SysConfig UI 中似乎不可用或不可见。
CPU2 是否支持此功能、或者是否需要设置这些配置 手动在代码中(在 SysConfig 之外) ?
提前感谢您的支持。
此致、
Wilko
尊敬的 Siddharth:
感谢您的答复。
我想问一下、通过在 CPU2 上运行的 CLB 模块配置 CLB OutputXBAR 时、是否需要考虑任何特定的问题。
在我的测试中、我能够使用 CPU1 上的 CLB 模块成功驱动 CLB OutputXBAR。 但是、在 CPU2 上切换到相同的 CLB 配置后、输出似乎不再起作用。
从 CPU2 使用 CLB OutputXBAR 时、是否需要任何已知限制或额外步骤?
此致、
Wilko
尊敬的 Siddharth:
我现在采用了示例工程“empty_c28x_dual_sysconfig"。“。
我在 CPU1 上实现了 CLB Outputxbar 和 CLB、在那里切换 GPIO。
一切正常。 当我在 CPU2 上实现相同的 CLB 并在 CPU2 的 main 中进行完全相同的初始化并将该 CLB 连接到 CLB Outputxbar 时、它不再工作。
你能否证实,这是对你有利?
因为我不知道如何进一步解决这个问题。
此致、
尊敬的 Siddharth:
我以 ZIP 文件的形式附上了一个问题的最小示例。
您可以使用包含的.out文件运行代码、也可以使用提供的工程文件自行构建代码。
在 SysConfig 视图中、您将看到一个 CLB 在 CPU1 上配置、另一个在 CPU2 上配置。
要观察输出切换、只需从更改 CLB Outputxbar 源信号 CLB2.OUT4 最终目的 CLB1.OUT4 。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
此致、
Wilko
您是否有机会在您身边测试我的最小项目?
您能找到我的错误吗?
此致、
Wilko
任何人都可以确认或拒绝 以下陈述吗?
[报价 userid=“108005" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1535129/tms320f28388d-configuring-gpios-clb-xbars-and-output-xbars-on-cpu2-via-sysconfig/5924141Wilko
我不认为任何其他步骤是必需的.
CLB 配置可以移至 CPU2 、但 XBAR 配置必须仅位于 CPU1 中。
此致
Siddharth
[/报价]我一直在等待确认大约一个月,因为我需要决定是否必须移动 整个 CLB 配置 异步时钟、或仅选择 XBAR 配置。
如前所述、即使在最小的示例中、我也无法在 CPU2 上运行 CLB。
此致、
Wilko