This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376D:EVM 和电路板之间 MEP 比例因子的值变化。

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548268/tms320f28376d-the-value-of-mep-scale-factor-changed-between-evm-and-board

器件型号:TMS320F28376D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

大家好!

根据相关问题、我的客户验证了采用 LAUNCHXL-F28379D 和客户板 (TMS320F28376DPTPT) 的 HRPWM 的运行。
对于 EVM、MEP 比例因子结果为“64",“,而、而对于客户电路板、结果为“33"。“。

哪些因素会影响 MEP 比例因子结果?
我们已经确认、TRM 上列出的温度和输入电压与评估板等效。

我们将检查 EVM 和客户电路板之间的差异、因此请告知我们可能的因素。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 表 15-14。 器件 TRM 中 MEP 阶跃、PWM 频率和分辨率之间的关系: https://www.ti.com/lit/ug/spruhm8k/spruhm8k.pdf

    表 15-14 展示了 HRPWM 支持的典型工作频率范围。 此外、请确保启用自动转换模式。  此模式仅与比例因子优化 (SFO) 软件结合使用。  比例因子优化软件会计算后台代码中的 MEP 比例因子、并使用计算出的每个粗步长的 MEP 步长数自动更新 HRMSTEP 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duraskovic:

    感谢您的答复。

    我检查了有无自动转换的 MEP 比例因子、但它保持在 34 并且没有变化。

    是否有任何其他可能的原因?

    ・SYSTEM (TBCLK)=TBCLK 100MHz
    ・PWM 周期=20kHz  

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duraskovic:

    您能告诉我原因吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duraskovic:

    您能告诉我原因吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、专家目前已离职。 请在本周后回复。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ Favela

    您能回答这个问题吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将其分配给一位目前在办公室的另一位专家。 他们应该能够帮助你  

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ Favela:

    我几乎一个月没有收到答复。
    我的客户正在紧急等待回复。
    请尽快答复。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AJ Favela:

    此问题已解决。
    客户验证后、EVM 和开发板似乎具有不同的时钟频率。

    当时钟频率设置为相同的值时、实现了等效分辨率。
    感谢您的答复。

    此致、

    ITO