This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:EB 工具问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560409/f29h859tu-q1-eb-tool-issues

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:


这是端口模块的初始配置。

我在 DIO 模块中指的是 GPIO241 引脚。为了获得正确的 DioChanelID、我执行了 RUN 函数、该函数会自动计算正确的 Dio ID。

但我的端口配置都错了。 事实证明、它是这样的。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因应该是我使用了 F29H85xMCAL 的 port.xdm 配置文件 01.02.01 来覆盖 F29H85xMCAL 的 port.xdm 01.03.00。在新的 F29H85xMCAL –01.03.00 中、引用了旧版本 MCAL 的 xdm 文件。