This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28076:从 F280049 迁移时出现意外的 ADC 通道差异

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558907/tms320f28076-unexpected-adc-channel-differences-when-migrated-from-f280049

器件型号:TMS320F28076


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在从 F280049 迁移到 F28076、但是、从 ADCA 和 ADCB 采样时、他们看到了意外的 ADC 通道差异。

Ax 和 Bx(缺少确切的通道编号,将立即添加该值)使用不同的 RC 滤波器对相同信号进行采样。 但是、A 高于 B 500 个 ADC 计数。

我们已经完成了以下测试

1.将这两个引脚连接在一起, A 仍然比 B 高出大约 100Adc(差值减小)。

2.当两个硬件通道在 RC 之前交换时,读数保持不变

3.通道 A 的通道 0 和通道 B 的通道 12 在内部连接到同一引脚。 我们尝试在两个块中读取相同的样本、并更改了触发源。 结果是一致的、只有大约 10Adc 的差异。

4.我们尝试将通道 B 之前两个样本(这些是从虚拟样本到 aoivd 通道串扰)之间的 S/H 时间更改为 0x26 (320ns)、并在被测通道上更改为 0x26、但没有改善。

5.我们试图改变采样时间和触发源,但没有改善。

6.在外部注入相同的清洁电压 (2.5V) 时、两个样本的读数约为 3200ADC、差异约为 30ADC。

有什么原因导致差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下几个问题可能有助于进一步缩小范围:

    • 客户使用什么硬件来评估 TMS320F28076 器件?  
      • 只需验证是否正确提供了 ADC 基准、另外、让我知道基准值  
    • 将需要有关如何将输入驱动到 ADC(具有值的缓冲器和 RC 电路)的信息  
    • 显然在该器件中、某些通道由内部电阻器(50k Ω)下拉 [请参阅数据表第 5.2.1 节]  
      • 您能否在此处确认 ADC A 和 B 通道、以验证所选的任何通道是否具有该 50k Ω 电阻 PD  
      • 因此、需要验证输入是由高阻抗还是低阻抗源(输入网络)驱动
    • 还有一个信息希望这可以注意、该器件 ADC 的 S/H W 要求(最小 ACQPS ===>100ns)与 F280049ADC (最小 ACQPS ==>75ns)不同  
      • 您是否还可以共享用于两个通道的 ACQPS 值以验证相同  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用一个 ADCB1 引脚、该引脚上有一个 50kW 的内部下拉电阻器。 我们将对此进行检查。 非常感谢!

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么要添加一个内部下拉电阻 50 千米偏置、温度漂移参数如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会得到对电阻器需求的详细信息并返回。

    问题:  在输入网络问题上、 ADC 输入是否由高阻抗源(高阻值电阻器)驱动?

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    内部下拉电阻器实际上用于 DAC、因此对于所有引脚、都多路复用至 DAC 输出、这时存在该电阻器(3 引脚)。  

    整个温度范围内的电阻值漂移约为 1%。  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Khanna,它对我们有帮助。