This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:生成具有 16 位寻址的.m01(Motorola 格式)输出文件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560414/tms320f28p650dk-generate-m01-motorola-format-output-file-with-16-bits-addressing

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、

我希望生成.m01 作为输出文件、我已经能够生成该文件、但它包含 8 位寻址、而不是 16 位寻址。 我能得到这方面的帮助吗?

I..E 地址这里每 8 位递增一次、我需要 16 位  

S3 22 000A0018 FE9690FF96CC1FFF96768FD3A80D8A2D0256989976FE00FF008FD2406C 35
S3 22 000A0035 9B53619A00768FD21A007600FE967652608FD22BF6776F93908FD2FFFF A8

此致、

Bhavin P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavin:

    您能否就问题提供更多的背景信息:您是否使用特定的 CCS 工具来生成.m01 文件? 该文件是否包含 F28P65x 的程序或存储器转储等?

    此致、

    Delaney