This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:问题:XDS110 通信故障

Guru**** 2525310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1556513/tms320f280039c-issue-xds110-communication-failure

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

通常、启动新工程时、我会导入 empty_driverlib_project然后添加我自己的代码。

但是、我观察到了 XDS110 调试探针 无法正常通信 与器件进行编程。

查看该文档 gpio_ex2_toggle示例工程、运行正常。

这表明该问题可能与有关 工程设置/配置 而不是 目标配置 (.ccxml) 或硬件设置。

错误消息:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误–2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置器件、然后重试此操作。
如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、
和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下 TCLK)。
(仿真包 20.2.0.3536)

每当我尝试使用 empty_driverlib_project 进行调试时、都会出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试从两个不同的工程打开目标配置文件并按下“Test Connection“选项? 两个目标配置文件之间是否有任何差异?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这两个工程中使用了相同的目标配置文件、并且成功完成了“Test Connection“选项。
    使用 CCS 20.2.0 时会出现此问题。
    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以检查是否能够对这两个工程执行以下步骤、而不是使用调试选项:

    1. 依次点击“View"->"Target Configurations"“ Configurations"</s>“ “
    2. 右键点击工程的目标配置文件
    3. 选择 Launch target configuration
    4. 点击“View"->"Debug"</s>“ ““
    5. 右键点击 CPU1、然后选择 Connect to Target
    6. 构建您的项目
    7. 点击“Run"->"Load Program"“ Program"和“和"Browse“"Browse Project"“ Project"以“以选择生成的.out 文件