This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:申请 C28x 编译器工具 v5.2.1

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560760/tms320f28335-request-for-c28x-compiler-tools-v5-2-1

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000-CGT

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户需要 使用 C28x 编译器工具 v5.2.1 工具进行 C2000 开发。 但是我在 C2000-CGT 网站 https://www.ti.com/tool/C2000-CGT 上找不到它 。  最旧的版本是 v6.0.0B1 无法满足客户的要求。 您能帮忙提供吗? 谢谢。   

此致。

Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wiky、

    让我跟一位编译器专家一起回答这个问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我发送的 E2E 朋友申请。  让我们能够使用 E2E 中的消息传递功能。  这是继续本次讨论的最佳场所。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    已接受。 我不熟悉 E2E 朋友的功能、请告诉我是否应该对我采取任何措施、谢谢。  

    Wiky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了一封私人邮件。  该线程的其余部分将以 私有消息进行寻址。  所以、我要将这篇文章标记为解决该主题。

    谢谢。此致、

    -乔治