This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:C2000 微控制器论坛

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559903/tms320f280039-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F280039


工具/软件:

您好、专家

请推荐 引脚超过 100 个且符合以下规格的 C2000 器件。

1. MCU 规格

-一个 MCU 同时或单独控制两个电机。

-核心速度高于 120 MHz

2. eEQEP : 2ch

3. ecap:2 通道

4、跳闸区:最小 3 通道

5、PWM:8 通道、PWM 中断控制周期应短。 Fsw 高达 16kHz。

6. ADC : 12 通道,最多 3 通道 的 ADC 应能同步采样。  

7、CAN FD:1CH、在 2Mbps 以上

8. SPI:1 通道

9. Sci : 2ch

10、I2C:1 通道

11、GPIO:在 23ea 以上

谢谢