This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2515065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561419/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用 F28379D、为此我们已初始化 64 至 69。这些是通过光缆提供的 IGBT 反馈和 85 至 89 个是电流传感器反馈所有这些 GPIO 在存在正确反馈并在调试器模式下按预期工作时变得高电平、但当我们从闪存使用复位和电路板引导时、我们无法获得 64 至 69 GPIO 的反馈以下是 GPIO 的代码初始化    

void main (void)

// InitSysCtrl();
设备初始化 ();
///initGpio ();
device_initGPIO();

ConfigureEPWM ();

(一)公司名称:

EALLOW;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO85 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO85 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO85 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO86 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO86 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO86 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO87 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO87 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO87 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO88 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO88 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO88 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO89 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO89 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO89 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO90 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO90 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO90 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO64 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO64 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO64 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO65 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO65 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO65 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO66 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO66 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO66 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO67 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO67 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO67 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO68 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO68 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO68 = 0;

GpioCtrlRegs.GPCPUD.bit.GPIO69 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO69 = 0;
GpioCtrlRegs.GPCDIR.bit.GPIO69 = 0;

EDIS;

应该做

B = 1;
}
while (1);

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    重置后、引导至闪存设置是否正确、您是否验证应用程序是否正在运行?

    谢谢