This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-DACB-EVM:使用的 SOM 输出

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547265/f29h85x-som-evm-dacb-output-using-evm

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我一直在努力使用 C2000 来绘制基准电压。 我在 F29 EVM 的引脚排列方面有点困惑、因为它启用了以下功能:

 

其中概述了 SysConfig

F29 引脚

SOM 板输出

HSEC 集线站连接器

DACA (A0/C24/DACA_OUT)

AIO160

它也连接到 ADCA 通道 0、因此不能用于 DAC

 

DACB (E0/A24/DACB_OUT)

AIO202 (P3)

MCU_ADCIN_E0

连接器引脚 J1B.95

连接器引脚 J1B.95 未连接到 HSEC-180 适配器板上的任何器件

 

我是否缺少 F29 芯片的一些内部引脚多路复用设置、该设置允许将不同的引脚连接到 DAC 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要几天时间才能回到您的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishka:

    所以,对不起的延迟,我不得不采取一些意外的离开。 您是不是弄清楚了这个问题、还是仍需要一些帮助?  

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    不必担心、仍然最好了解如何在 F29 EVM 上暴露 DAC B 输出。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否正在使用此类工具?  

    如果是这样、可在以下引脚上输出 DAC:  

    上表位于 HSEC 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/SPAU023 中

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在进行上述设置。 EVM 用户指南与每个单独电路板的原理图不匹配。 在 HSEC 连接器原理图上、J1.117 连接到 GPIO 161、而 DAC-B 输出位于 GPIO 202 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要查看什么原理图? 我在这里看不出同样的东西: https://www.ti.com/lit/pdf/SPRM870

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    是的、它在 SOM 上有引脚输出、但在 https://www.ti.com/tool/HSEC180ADAPEVM 电路板上、该引脚未连接到暴露在扩展坞的边缘连接器。

    因此、我连接实际将 DACB 输出连接到示波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我意识到、SysConfig 中描述的 DACB 与原理图中描述的 DACB 之间存在混淆。 在 SysConfig 中、DACB 为 P3:E0/A24/DACB_OUT。 (使用 SysConfig 1.22.0)在原理图中、这用 DACC_OUT 表示。  

    由于 F29H85 上只有 2 个 DAC、因此我认为这是一个拼写错误。

    我只是想了解如何将第二个 DAC(软件中的 DACB 或下面原理图中的 DACC)暴露于扩展坞连接器上的引脚上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如需将来参考、请利用以下文档获取与适配器配对时 SOM 的引脚排列。

    您可以在 SOM 的产品页面中找到此文档: https://www.ti.com/tool/F29H85X-SOM EVM-EVM

    引脚排列图的直接链接: https://www.ti.com/lit/pdf/SNIU055

    遗憾的是、第二个 DACOUT 引脚未通过 HSEC 适配器引出至 HSEC 扩展坞。

    要启用 DAC 输出、有几个选项:

    1.将导线焊接到 SOM 连接器上的 J1.95 上。

    2.开发直接接受 SOM 并将 DACOUT MCU 引脚连接到接头的定制电路板。

    3.使用 https://www.ti.com/tool/XDS110ISO-EVM 上的 SPI-DAC。 这要求 F29 MCU 上的固件通过 SPI 将数据发送到 XDS110 上的 SPI-DAC。 XDS110 最多可支持 4 个 DAC 输出。 注意:仅当在隔离配置中 XDS110 连接到 SOM 时、才支持此功能。