This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:Midas RC

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558097/tms320f28p659sh-q1-midas-rc

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1
主题中讨论的其他器件:Midas

工具/软件:

TI 团队大家好、  

与 Midas RC 相关的是、我能再有一个促销代码供我们的工程师使用这个 工具吗? 感谢您最后对此主题的支持。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请通过您当地的 TI 现场工程师申请。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、您能帮助我了解一下这一点。 我提出了申请、似乎当地的 TI 现场工程师无法提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请与您的 FAE 分享此论坛帖子。 他们应该能够联系我们的业务部门寻求帮助。