This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:如果客户不支持't 使用外部 WD、如何在 Midas 中设置?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561304/tms320f2800157-q1-how-to-set-in-midas-if-customer-isn-t-use-external-wd

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件:Midas

工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。

在他们的应用程序中、他们不使用外部 WD、但在 Midas 中、这不会被修改、并且始终处于启用状态

当他们未启用此状态机时、他们如何调整 FMEDA?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要使用外部看门狗。 请为客户指明 MCU 功能安全手册中的“使用假设“部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    1.想再次与您核实这件事,您的意思是说明显示在下面?

    2.我们的 FMEDA 用于计算 SPFM、LFK... 假定系统使用看门狗。 因此、如果不使用看门狗、我们不知道如何计算与 Fusa 相关的参数的值。

    3、客户提出的另一个问题:

    如果客户选择 IEC62380、它会具有永久性时基故障  

    但是、如果客户选择 SN29500、 则说明它不是  永久性安装  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2. 我们的 FMEDA 用于计算 SPFM、LFL... 假定系统使用看门狗。 因此、如果不使用看门狗、我们不知道如何计算与 Fusa 相关的参数的值。

    如果您禁用看门狗、计算不会改变、因为假设看门狗始终存在。 TI 不提供禁用看门狗的 FMEDA 指标。

    [引述 userid=“610907" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561304/tms320f2800157-q1-how-to-set-in-midas-if-customer-isn-t-use-external-wd/6013182

    3、客户提出的另一个问题:

    如果客户选择 IEC62380、它会具有永久性时基故障  

    但是、如果客户选择 SN29500、 则说明它不是  永久性安装  

    [/报价]

    我无法重现此问题。  

    您是否可以建议客户直接向 Cadence 提交支持申请单? 他们可以提交.json 文件、以便 Cadence 工程师可以重现问题。

    JSON 文件位置: C:\Users\ \Midas_RC_03_001\tools\bin\logs\json