Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
使用应用手册 SPRACM3E“在应用中结合多个器件使用快速串行接口 (FSI)“作为起点、第 7.2.4 节 1 主控和 8 节点 F28002x 器件菊花链测试。
对于 F280039C 的 8 节点菊花链(或.25C、49C)MCU、在能够通过快速串行接口 (FSI) 对菊花链控制器进行重新编程/重新刷写时、是否有任何前进的路径? 仅用于对控制器进行重新编程的单独物理层通信网络是不可行的。
该应用需要能够对菊花链上的节点进行重新编程、而无需单独连接每个节点、一次编程一个节点。 而是能够通过现有的控制通信网络(在本例中为 FSI)对它们进行编程。
我在 F280039C 技术参考手册的第 4 通道中看到了换流 CAN 和其他几个用例、但在 FSI 上没有。