This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:HFI 和 TMS320F28379D

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, C2000WARE, LAUNCHXL-F28379D, DRV8316REVM, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1560031/tms320f28379d-hfi-and-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、BOOSTXL-DRV8305EVM、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK、C2000WARE

工具/软件:

您好:

据我所知、无法将 InstaSPIN 实验室与 F28379D 配合使用:

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/1830.instaspin_5F00_labs.pdf

我想使用 LAUNCHXL-F28379D + BOOSTXL-DRV8305EVM 评估套件上的 HFI(比如在 Lab21 上)、 您是否提供了这样的示例?

此致、

J é r é my

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 无法直接在 F28379D 上实现该实验。 如果您要在没有 HFI 的情况下实现 InstaSPIN-FOC、可以参阅以下工程。 F28379D 到目前为止没有 HFI 示例。

    您可以参阅电机控制 SDK 中 C2000 器件的实验。 当前的 MCSDK 中提供了通用电机控制实验、该实验可以支持用于 BLDC/PMSM 驱动器的一组硬件套件和控制算法。 这些套件包括 LAUNCHXL-F280025CLAUNCHXL-F280039C、LAUNCHXL-F2800137  以及 适用于低电压电机的 DRV8316REVM 逆变器板。  控制算法包括具有 FAST 的无传感器 InstaSPIN-FOC、具有 eSMO 的无传感器 FOC、具有增量编码器的有传感器 FOC、具有霍尔传感器的有传感器 FOC。  您可以参考器件外设 (ePWM、ADC、eQEP 或 eCAP) 配置、以便与包括 F2837x 在内的其他 C2000 器件进行电机控制。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用工程和实验用户指南: https://www.ti.com/lit/spruj26

    文件夹 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_中的示例实验项目 \solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ solutions\universal_motorcontrol_lab\f28003x

    或                                                        C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor Control_SDK_ \solutions\universal_motorcontrol_lab\f280013x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!