This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:XRSN 复位延迟/跳闸解决方案

Guru**** 3021330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1559923/tms320f28388d-xrsn-reset-delay-trip-solution

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户关心 XRSn 上的跳闸策略、

我们的理解是 XRSn 将立即复位大多数寄存器、包括将所有 GPIO 设置为 Hi-Z 输入。 在客户使用电源拓扑时、同时将所有 EPWM 信号设置为 Hi-Z 会导致损坏。 为避免损坏、它们需要晚于某些 PWM 发生跳闸。

我们是否可以利用任何机制来实现这一目标? (例如,XRSn 和实际延迟之间是否存在延迟、以便它们可以在 GPIO 复位之前执行某些操作。

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    挂起、

    我已将您的问题转发给我们的重置专家。 感谢您的耐心!

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    XRSn 是异步的、将立即复位整个系统。 没有硬件延迟选项。 他们可以在这些引脚上使用不同的 RC 电路来在板上处理这一点吗?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、PWM 引脚上会有一些上拉或下拉电阻器、以将 FET 默认为某种安全状态。  您的客户是否考虑过此问题? BTW、加电时、所有 MCU 引脚都默认为高阻态 应用软件必须先启动、然后才能配置 PWM 引脚。