This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:我们可以禁用锁步吗?

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562551/tms320f2800157-can-we-disable-the-lockstep

器件型号:TMS320F2800157


工具/软件:

尊敬的团队:  

1.是否可以禁用 MCU PN: TMS320F2800157 中的锁步功能? 请与我们分享如何禁用此功能。   

2.禁用锁步功能后,我们可以单独使用单个内核吗?  

提前感谢

此致、

Praveen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以禁用锁步、在禁用锁步后、您可以像以前一样使用 CPU1。 唯一的区别是、与 CPU1 锁步的影子 CPU1 不再可用。

    锁步启用 — CPU1 和影子 CPU1 在锁步模式下运行

    锁步禁用 — CPU1 仅可用、影子 CPU1 不可用

    请参阅下面的 TRM 部分:  

    谢谢