This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:申请在 TIDM-02010 DMPFC 代码中实现 V/F 控制的指导

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562528/tms320f280025-request-for-guidance-on-implementing-v-f-control-in-tidm-02010-dmpfc-code

主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在与合作 C2000Ware MotorControl SDK 5.04.00.00 、使用参考解:

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x

我们的目标是驱动 A V/F 模式下的压缩机电机 。 我们已经相应地修改了驱动器代码;但是、生成的 PWM 脉冲保持不变。 为实现正确的 V/F 控制、我们需要 正弦调制的 PWM 脉冲(随频率变化占空比) 、但目前只生成恒定脉冲。

您能否说明需要对该参考代码进行哪些修改、才能实现适用于 V/F 电机驱动的正弦 PWM 输出?

我们非常感谢您对必要变更的指导。

此致、
Navaneeth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navaneeth Kumar:

    您是否在 tidm_02010_dmpfc 软件中运行/评估构建级别 2? 这就是开环 V/f 控制实现。

    第 3.3.2 节构建级别 2:使用 ADC 反馈进行开环检查设计指南讨论了运行此构建级别以及要编辑的#defines。

    https://www.ti.com/lit/tidube5 

    此致、

    Kevin