This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:VDD POR 可用于外部 VDD

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562533/f29h850tu-vdd-por-availability-for-external-vdd

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

尊敬的专家:

TRM 对 VDD POR 有以下说明

VDD 由外部电源供电:VDD POR 不支持应用使用。 如果应用需要 VDD 监控、则可以使用外部监控器监控 VDD 电源轨。“

但是、从下图中可以看出、外部 VDD 支持 VDD POR

如何解释?

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    另请参阅有关 VDD POR 的另一条注释:

    VDD POR 电平低于 VDD 的最小建议电压、因此不应该依赖该电平进行 VDD 监控。

    此致、

    Joseph