This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:项目&&39;28335_IQsampleC&#39 导入失败;因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1558115/tms320f28335-import-failed-for-project-28335_iqsamplec-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted---please-contact-support

器件型号:TMS320F28335
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好专家、  

我一直 尝试在 CCS 版本 20.2.0 中从头开始创建一个新的 CCS 工程、但遇到了以下问题:
项目“28335_IQsampleC"的“的导的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门



您能帮助解决这个问题吗?

此致、
Priyadarshini N M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyadarshini

    请告诉我们您正在使用的 C2000Ware 版本。  

    此外、您是否安装了 C2000Ware 或尝试从云端访问它 (dev.ti.com)  

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本为 C2000Ware_6_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priyadarshini

    您可以使用导入工程选项 (File -> Import Project (s))、并从安装 C2000Ware 的以下文件夹中导入工程

    C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\device_support\F2833x\examples

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供上述信息。
    但是、我的问题是、我是否能够像在旧版本(如 CCS version12.8)中创建一样从头开始创建工程、而不是导入现有的示例。 如果是、如何执行相同的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    在较新的 CCS 版本中、这是无法实现的。  新 CCS 中的工程向导需要选择现有工程、该工程可导入、然后根据需要进行更改/更新。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 Siddharth