This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:以 FreeRTOS 表示的每个任务的加载率

Guru**** 2671425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1562102/tms320f28374d-the-load-rate-of-each-task-in-freertos

器件型号:TMS320F28374D


工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、客户的 FreeRTOS 系统配置为 10 个任务。 他们想测量每项任务的负载系数。 我们有这方面的方法吗? 我期待收到您的答复。 非常感谢。

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    此页面 包含用于测量 FreeRTOS 框架内各种任务的运行时的信息。 请注意、执行此操作所需的计时器必须由客户进行适当配置

    此致、

    Arnav