This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是适用于 TMS320F28P65 的经认证的 RTOS?

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1561524/what-is-certified-rtos-available-for-tms320f28p65

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我们的某个产品中使用了其他供应商微控制器、并使用 CMX-RTX RTOS 来运行应用程序。 这款特定的微控制器已过时、我们计划将整个应用转移到 TI 的 TMS320F28P65 控制器上。

 

由于 CMX-RTX 在 TMS320F28P65 上没有端口、因此我们正在尝试识别与 CMX-RTX 相似的备用 RTOS。 您能给我们提供可移植到这个新控制器上的已获许可 RTOS 建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandrashekhar:

    TI 支持所有第 3 代 C2000 器件(包括 F28P65x)上的 FreeRTOS。

    在获得许可的 RTOS 方面、F28x 器件支持 SAFERTOS。 这是由 WHIS 直接提供的。

    此致、

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arnav Menon R 

    感谢您的意见、

    您能否告诉我、我是否可以在 TI F28x 器件上通过 SAFERTOS 找到 TI 的示例应用或示例?

    此致、

    Shekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不直接支持 SAFERTOS。 您可以联系 Whis、了解更多有关此方面的信息。

    C2000Ware 中有适用于 FreeRTOS 的演示应用。 WHIS 提供了 从 FreeRTOS 迁移到 SAFERTOS 的指南、如果您希望这样做。

    此致、

    Arnav