This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D Lauchpad

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564123/tms320f28379d-f28379d-lauchpad

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

我们使用 F28379D Launchpad 并由外部 3.3V 电源供电。 最大电流消耗约为 180mA。

我有一个问题如下:
  1. TI F28379D Launchpad 正常工作的最高和最低温度是多少? 您能否确认?
  2. 我们是否可以考虑使用任何热增强型产品、只需进行少量更改即可从 F28379D Launchpad 迁移?
  3. 有什么提升热性能的建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LaunchPad 的建议工作范围通常为 0°C 至 85°C。 虽然 C2000 器件的额定电压可能更高、但并非所有其他使用的元件都与此匹配。

    • 商用温度范围 :0°C to 85°C
    • 工业温度范围 :–40°C to 105°C
    • 工作温度范围 :–40°C 至 125°C(适用于特定部件号)
    有任何提高热性能的建议?

    还是其他方面来看? 以下是一些建议:

    1. 添加散热器 处理器 — 即使是小型散热器也可以显著提高热性能
    2. 改善空气流量 带风扇或正确的外壳设计的电路板周围
    3. 降低时钟频率 以降低功耗
    4. 实现低功耗模式 需要完整的处理能力时
    5. 添加散热过孔 放置在处理器下
    6. 使用热界面材料 处理器和任何散热器之间的热阻
    7. 考虑保形涂层 对于恶劣环境(但这可能会略微降低散热)
    8. 优化您的代码 以降低处理负载和功耗

    此致、

    Kevin