This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:链接器 cmd 文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1563878/tms320f28377d-linker-cmd-file

器件型号:TMS320F28377D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我使用 SysConfig 创建了 28377D 工程、尝试修复编译模式 EABI 或 COFF、可以在工程属性中找到它、在哪里可以设置它。  宏“__TI_EABI___"是否“是否由此工程中的汇编文件定义?

另外,本节中的代码是灰色的,我认为它们不起作用,我可以在哪里设置 “__TI_COMPILER_VERSION___",“,如何通过设置一些配置参数来修复它?

当前使用的 Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可执行格式是在工程属性中设置的。 有关 ABI 接口的规范、请参阅下图。 通常、在本节中定义汇编指令__TI_EABI__后、它就会包含汇编指令__TI_EABI__

    如果您希望从 COFF 迁移到 EABI、请查看此指南: C2000 从 COFF 迁移到 EABI 

    此致、

    Ozino