This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:适用于 TMS320F28P650 系列微控制器的 XDS110 编程器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564125/tms320f28p650dk-xds110-programmer-for-tms320f28p650-series-microcontrollers

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

是否可以使用 XDS110 编程器对  TMS320F28P650 系列微控制器进行编程?

如果是、为什么它未在 TMS320F28P650 系列微控制器网页下列为受支持的硬件器件、并且未在兼容器件的 XDS110 列表中列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是不是指 TMDSEMU110-U? 是的、它与 F28P65x 系列 MCU 兼容。

    我认为这是错误的。 我将请求在 TI.com 上修复各自的产品页面。

    此致、

    马特