This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388DPTP 和 TMS320F28388DPTPS 之间的差异

Guru**** 2930520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564583/tms320f28388d-differences-between-tms320f28388dptp-and-tms320f28388dptps

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

我没有看到有关 TMS320F28388DPTP 和 TMS320F28388DPTPS 之间差异的文档?  您能告诉我它们之间有什么区别吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、tekster、

    TMS320F28388DPTPS 是可用的可订购器件型号之一。 TMS320F28388DPTP 不是完整的 OPN、因为它缺少“S"指示“指示的温度范围。 有关命名规则的更多说明、请参阅数据表中的第 10 章。 您可能知道、初始器件比较表中提供了有关不同 OPN 的完整说明。  

    此致、

    Aishwarya