This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D、TMDSCNCD28388D

Guru**** 2768545 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1564093/tms320f28388d-tms320f28388d-tmdscncd28388d

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好。 有谁能帮我解决这个问题? 。 请

Im 使用了示例文件 (Led_Blinky)、但它显示了“该工程没有目标配置文件“、我不知道为什么、我是 CCS 或 CC Cloud 的新用户、我想开始使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angel、

    如果工程中还没有相关的目标配置文件、您可能需要将其添加到工程中。 这可以在 C2000WARE\device_support\f2838x\common\targetConfigs 中找到

    这将是一个 ccxml 文件。 这将为工程定义调试器与器件的连接

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,它的工作<3